主题中讨论的其他器件:TIDA-00778、
从 TIDA-00778配置了 UCC 之后,Cboot 1000N 显然会导致 HO 产生 PW >50us 的 开环 脉冲。 同样 、选择 VDD 偏置电容(10000n) UCC 数据表建议使用10x Cboot 或 1000N。 10000n VDD 偏置电容器是否会 导致 LO 过冲? UVLO 电路是否难以应对<10000 VDD 引脚 7的偏置? 竞争对手的栅极驱动器 UVLO 在我们的其他三相电机逆变器中仅需要100N VDD 偏置电容器。
如果 在 类似配置中 UCC 不能超过竞争栅极驱动器、则添加多个外部肖特基二极管(HO/LO)以停止过冲是一项内部要求。 肖特基二极管需要在多高的频率停止 HO/LO 过冲、是否 已经过测试以在业界典型 PWM 频率下停止过冲? TIDA-00778设计分析未能显示相对于 高得多的 Cboot/VDD 偏置电容值、从 OGBT 模块得到的高压相驱动放大图。
TIDA-00778 过度补偿 VDD/Cboot 电容值是否 也不 能清楚地阐明 与 UCC 数据表应用文本相矛盾的原因? 事后剖析跟进是否 包括 较大 VDD/Cboot 电容值下的 UCC 预期寿命、对社区有益?