This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170EVM-610-15V:Altium 项目设计文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756065/bq24170evm-610-15v-altium-project-design-files

器件型号:BQ24170EVM-610-15V
主题中讨论的其他器件:BQ24170

是否有人可以共享 BQ24170EVM 板的 Altium 设计文件? TI 共享的光绘文件采用 pdf 格式。 我正在寻找一个 Altium 项目、在该项目中、我可以直接对设计进行一些微调、然后再将其发送出去进行制造。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darien、

    遗憾的是、这款较旧的 EVM 不是在 Altium 中开发的。 它是以 PCAD 或 PADS 开发的、TI 再也没有这两种产品的许可证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 PCAD 或 PADS 中有项目文件? 如果是、您可以分享吗? 是否有适用于 BQ24170的12-15V 充电器的更新的 EVM 设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 BQ24170评估板的项目文件。 如果 BQ24170将成为过时的组件、您能否建议使用更新的 IC 并共享其 EVM PCB 设计文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HPA610_5F00_bq24170.zipDarien、

    随附一个包含设计文件的 zip 文件。请注意,BQ24170 EVM 用户指南 SLUU463中的所有条款和条件(如评估板/套件重要声明)都适用于此设计文件。”() 。  此外、如果您使用这些文件、请删除参考德州仪器的任何参考或徽标。