This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505在连接电池时如果没有太阳能、是否无法正常工作?

Guru**** 2515860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756122/bq25505-bq25505-is-not-working-without-solar-when-connected-battery

器件型号:BQ25505

尊敬的 Jeff:

我们已经为我们的应用设计了电路、没关系 、我们对 BQ25505芯片几乎没有什么疑问。

我们不使用 PFET 进行开关、而只使用 VSTOR。当芯片使能引脚5接地时、芯片正常工作、否则它不工作。是否有必要?

此外、当太阳能和二次电池都可用时、芯片工作正常、如果不存在太阳能、芯片工作不正常。

请解决这几个问题、然后我们将投入生产。

还有一件事,我如何 直接从德州获得芯片,而不是对经销商感兴趣。 我们需要将近250个。

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请你尽早答复。 我们已到提交项目的截止日期。 我们设计了用于为 LI-PO 电池充电的 PCB、我的电路还支持直接从德州仪器获取芯片。  

    -->当我连接太阳能电池板和二次电池时,它在 VSTOR 提供电池电压。 如果我们不连接太阳能电池板但连接了次级电池、则不会提供 VSTOR 电压。 这是否正常、或者我们缺少任何东西、请告知我们。 我们很着急完成设计。

    谢谢、此致、

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、

    /EN 必须位于 GND、以便 IC 充电。 VSTOR 通过内部 PFET 连接到 VBAT_SEC。 如果在 VIN_DC 上未应用输入源,并且当电池> VBAT_SEC 上连接了 VBAT_UV 时 VSTOR 小于100mV,则 PFET 将打开,并将电池电压施加到 VSTOR。 如果在 VIN_DC 上施加输入源并且 VSTOR 电压> VBAT_UV、则 PFET 打开并将 VBAT_SEC 连接到 VSTOR。

    关于订购、请尝试 www.ti.com/.../samplebuy 并点击"申请小量样片"或"批量加入购物车"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复 Jeff。  您能给我一个示例以了解更多吗?

    1)在我的 PCB 上、我将负载电路连接到 VSTOR。

    2)锂聚合物电池连接到 VBAT_SEC 我没有使用主电池。

    3) 没有太阳能时,我没有得到数据。  

    4) 4)当我用最小的光连接太阳能板时、我正在获取数据、似乎需要太阳能板来启动 BQ25505芯片。

    5) 5)我的负载电路需要40mA 的电流来驱动。 正如您所说的、只有当我连接太阳能电池板时、电池才会通过内部 PFET 连接到 VSTOR。

    在没有太阳能电池板的情况下、我需要做些什么来获得 VSTOR 的电池电压?  

    提前感谢。

    此致、

    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    请尽早回复、以便完成我的最终设计。

    最后一个疑问是、 如果我将/EN 引脚直接接地会发生什么情况。

    或者、我是否需要为此提供跳线(连接接地)。
    另请清除这个。

    提前感谢。

    此致、
    RAM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM、

    VSTOR 处的电压需要小于100mV、以便对 VSTOR 电容器放电、并且在将电池连接到 VBAT_SEC 时不连接太阳能电池板或将/EN 脉冲连接到 BAT_SEC  电池电压需要高于 VBAT_UV (最大2.0V)。  这在数据表第16页的中间进行了更详细的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、

    /EN 应接地、以使升压充电器正常工作。 如果您希望能够禁用充电器、则可以添加连接到 GND 或 BAT_SEC 的跳线