This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:待机模式问题

Guru**** 2763405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756701/lm25141-standby-mode-question

器件型号:LM25141
主题中讨论的其他器件:LM5141

您好!

  我想知道如何在轻负载应用中禁用待机模式。

  在 DEMB 引脚说明中:如果 LM5141连接到 VDDA、则 LM5141在强制 PWM (FPWM)模式下工作、在轻负载下连续导通。

  那么 、将 PIN2连接到 pin1可以禁用轻负载中的待机模式吗?

  正确吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的、这是禁用待机模式的方法。

    Sam