This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:12V 100A

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756532/lm5143-q1-12v-100a

器件型号:LM5143-Q1

您好!

我想知道的是、LM5143-Q1适用于应用

VIN 20-32Vdc

输出电压12V (双相并联)

输出电流最大为100-120A

工作温度40C

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    120A 时的12VOUT 将推动该器件在堆叠时可以处理的内容的上限。 这是一个控制器、因此功率能力基于 FET。 更大的 FET 意味着更大的功率、但更大的 FET 也意味着它们需要更多的功率来驱动。 如果您发现 FET 可以处理此功率、但也可以由 LM5143-Q1驱动、则可能会符合您的规格。 这将需要一些仿真和测试。

    Sam