This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:输出电流和效率数据:1mA 条件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756538/lm76003-supply-current-and-efficiency-data-for-iout-1ma-condition

器件型号:LM76003

1mA 输出电流条件下的电源电流和效率数据是否有规格?

输入/输出条件基于12Vin⇒5Vout / 1mA、但如果存在不同条件的参考数据或信息、则没关系。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    在输入电压为12V、输出电压为5V、电流为1mA 时、500kHz 自动模式数据请参阅数据表中的图35。

    Sam