This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756631/tps40170-tps40170

器件型号:TPS40170

尊敬的 TI 成员  

我正在查看同事的原理图、但有一些与 TPS40170相关的问题  

Q1)输入电压:12~24[V],输出电压:12[V]  

   我认为、当输入电压施加到12[V]时会出现问题。  

   是这样吗?

Q2)我的同事对我说" TPS40170可以输出12V/20A (输出)。  

    是这样吗?  

    由于我没有从规格中找到输出功率/电流,我想知道输出电流与输出电压。  

    输入电压 :24V,输出电压设置:12V 输出电流:?  

  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LP Kim、

    Q1)您回答正确。 这是一个降压转换器、因此它只能输出低于输入的电压。 当 VIN = 12V 时、您可能会有一些压降。 当 VIN=12V 且 IOUT =20A 时、您可能会期望大约10.5VOUT。 在输入电压约为13.5V 的情况下、您可能会在20A 电流下获得12VOUT。 具体数字可在电路板上进行仿真或测试。

    Q2) TPS40170可输出12V/20A、设计良好。 TPS40170是一款控制器、这意味着功率限制主要出现在所选的 FET 中。 当然、TPS40170必须能够驱动这些 FET、以便它们不会太大。 我们发现 TPS40170 FET 驱动器通常适用于20A 设计。

    Sam