This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916CN 泄漏电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755987/tps22916-tps22916cn-leakage-current

器件型号:TPS22916

我们在 ON 引脚接地时测量室温下 的关断泄漏电流、测量值低于14-16nA ( 两个样本的测量值相同)。

但是、根据您的数据表、 我们预计室温下的电流约为1nA。

14-16nA 是我们应该期待的吗?

此致、

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!  

    感谢您与 E2E 联系!

    是否可以重新连接图像? 我看不到它们。 快速注意、在室温下、ISD 的电流应约为1nA。  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur、非常感谢您的回答。下面是附加的图片。 请 请注意、输出端和 ON 端均接地。 在下面的测量中、TPS22916CN 未连接到任何其他电路。 校准后的皮安表测得。

    BR

    Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!  

    抱歉、我仍然无法看到图片。 请随时通过 a-huang@ti.com 向我发送电子邮件、我们可以通过电子邮件进行讨论。

    谢谢、

    黄亚瑟