This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28511:双晶体管正向转换器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755003/ucc28511-two-transistor-forward-converter

器件型号:UCC28511

尊敬的所有人:

我正在设计具有 UCC28511控制器的 PFC 和两个晶体管正向转换器。 PFC 工作正常、但我的正向转换器有问题。 当我移除 MOSFET 时、存在栅极信号、但当我将 MOSFET 放回 PCB 时、正向转换器的栅极上没有任何信号。 我将使用脉冲变压器和 FAN3122控制器驱动这些 MOSFET。 你是否有任何想法、我出了什么问题?

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan
    FAN3122仅是低侧驱动器、因此您必须采用其他方法来驱动高侧正向开关。
    当您断开连接到 UCC28511 GT2输出引脚的驱动器部分时,是否看到栅极驱动器?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    当我断开驱动器部分时、GT2引脚上有一个栅极信号。 您可以在下面看到栅极驱动电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ivan、
    我看不到原理图中有什么问题。
    您知道 UCC2851工作正常、并且 FAN3122似乎连接正确。
    您可能需要从 OUT 引脚到 VCC 和 GND 的二极管。
    这将保护 FAN3122的输出部分免受电感振铃的影响。
    您可能应该断开栅极驱动器变压器、看看这是否会使驱动器过载。
    可能是变压器饱和、不适合该占空比和频率。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流和电压反馈环路出现了(并且仍然存在)问题。 我在输出端获得了一些电压、但它太高、我无法调节它。 感谢您的参与和建议。

    此致、

    伊凡