This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:该器件能否仅用作监控器-无热插拔系列 FET?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755498/lm5066i-can-the-part-be-used-as-monitor-only---no-hot-swap-series-fet

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5056A

我们使用大量 LM5066i 器件进行热插拔和遥测。 我还有一个项目需要遥测、但我不需要热插拔功能、也不需要添加串联 FET 的大小/成本/复杂性。 我知道 LM5056a 器件基本上可以实现这一点、但它不支持 READ_EIN 命令。 我们更喜欢读取累积的能量、然后在需要时计算平均功耗。 我们真正需要的是能源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    尽管我从未尝试过、但我觉得我们可以通过将保护限制(功率限制、过载限制等)设置为高电平来将 LM5066i 器件用作电源管理器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感应电阻器类型设置跳闸点、我不想将其设置得太低、或者我的电流信号分辨率较低。 我想使用一个使用 ATD 全范围的感应电阻器值、我绝对不希望电路中出现串联 FET。 我想我可以得到一个评估板并尝试一下、我只是想知道是否有其他人做过这个。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    我同意你关于决议部分的意见。
    我们从未听说过此类要求、当然这是一个有趣的用例。 您是否与 TI 销售人员联系以获取评估板并试用?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有尝试联系任何销售人员。 我对当地销售代表的身份失去了追踪。 在哪里可以找到联系信息?

    谢谢

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    您能给我发送电子邮件 ID 进行连接吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件地址:rongstad@cray.com

    谢谢

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    我已与有关人士进行了商讨。 请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh