This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:启动和保护操作时间图

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28064A, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756613/ucc28180-time-chart-startup-and-protection-operation

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28064AUCC28950

大家好、

我的客户需要 UCC28180的启动操作和保护操作等时间图。

是否可以提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Doi-San
    UCC28180具有输出过压保护(OVP)、开环保护(OLP)、ISENSE 开引脚保护(ISOP)、ICOMP 开引脚保护(ICOMPP)和 VCC 欠压保护(UVLO)。
    还有峰值电流限制(PCL)和软过流限制(SOC)
    数据表中详细介绍了所有这些限制参数。
    启动行为和瞬态恢复受误差放大器增强型动态响应(EDR)的影响。 这可为调节设定点提供快速且受控的恢复。 UCC28180上没有软启动引脚功能。
    希望这是您需要的所有信息。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    我认为客户需要的是波形传输时序图。

    不是描述文档。

    如 UCC28064A 数据表图27。 ,UCC28950数据表图1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    由于我们通过电子邮件进行通信、我将关闭该帖子。

    此致

    Peter