This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:音频系统的电源有噪声

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753877/ucc2897a-power-supply-for-audio-system-has-noise

器件型号:UCC2897A

您好!

原理图:

测得的波形、通道1为 Mos 漏极波形、通道3为12V 输出电流波形。

电流波形是否正常?

现在、我们使用此芯片为系统供电、我们的音频将会产生噪声。

我们不使用此芯片供电、而是将可调节电源直接插入背面的12V 电源为我们的系统供电、并且音频噪声消失。

现在、我们怀疑这个电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问、我已要求我的一位同事回答此问题。

    此致
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5178406、
    在12V 输出上、似乎有一个25kHz 左右的振荡。
    我可以看到您的电路在反馈电路中没有安装电容 C19。
    如果您在此处安装1nF 器件之类的器件、您应该能够获得一个可使环路稳定的低频极点。
    这将有助于降低音频噪声。 我认为您的系统只是不稳定的。
    希望这对您有所帮助
    此致
    John