This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:有关 BQ34110EVM-796的一些问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQ34110, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755916/bq34110evm-796-some-questions-about-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: BQ34110BQSTUDIOGPCCEDV

大家好、:

    当我使用 BQ34110evm-796获取电池 信息时、我已经回答了一些问题

问题1:

  为什么 BQ34110 在 下次连接 BQ34110evm 或  BQstudio 向 BQ34110发送 RESET 命令时始终为自动加密

问题2:

 如何正确获取 EMF、C0、R0、T0、R1、TC、C1值!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    对于 Q1、如果您以前密封过监测计一次、它将始终在重置后以密封模式出现。 通常、器件应仅作为系统生产的最后一步进行密封。
    对于 Q2、EVM 用户指南第3.7节提供了概述、这是指 GPCCEDV 工具。 GPCCEDV 工具说明可在以下位置找到: www.ti.com/.../sluub45b.pdf

    另一个有用的文档位于此处: www.ti.com/.../slua924.pdf 它适用于不同的器件、但电量监测部分中的说明提供了有关获取 CEDV 参数的详细概述。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt:
    感谢您的及时响应、我将以 TRM 的身份进行。