This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:最大占空比?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751955/tl494-max-duty-cycle

器件型号:TL494

你(们)好  

引脚13接地时、最大占空比是否可以大于0.5 (选择单端运行)?

我想使用 TL494来设计降压电路。

谢谢你  

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    TL494有2个独立的 PWM 输出
    当输出 CTRL (引脚13)引脚接地时、最大占空比为50%、PWM 输出同相。
    当该引脚连接到 VREF 时,PWM 输出呈180度异相。
    因此、对于降压稳压器、如果需要 D<50%、但需要将输出 CTRL 连接到 VREF、则需要 D>50%、则可以使用任一配置
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    帮助确认以下降压电路图是否正确、通过 MCU 提供 PWM 信号以调节引脚1。

    是否可以将占空比调整为超过50%? 最大值是多少?

    谢谢你  

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    是的、您将能够使用此配置来驱动降压开关 QS5。
    如果栅极驱动变压器专为此开关频率而设计、您将能够在 QS5上获得50%的最大占空比。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我将此帖子标记为已关闭、因为它看起来像已提供所有请求的信息。
    此致
    John