This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133A-Q1:无电压调节

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756438/tps62133a-q1-no-voltage-regulation

器件型号:TPS62133A-Q1

我在低频配置下采用了5V、3A 设计、输入电压为12V。 我遵循了5V 固定电压版本的示例连接图(图47)和产品数据表中的建议布局(对5V 固定电压版本进行了适当更改、图55)、并且12V 电压也正确地馈送 IC、 但输出端没有电压、PG 输出处于低电平。 这是我的原理图。


当时、我没有更改组件的默认值、制造商在 R1中组装了1K 电阻器而不是100K 电阻器、并且在将输入电压插入电路板后、我注意到了这一点、 但我怀疑、这正是稳压器不提供任何电压电平的原因。 此外、我还使用了 Eaton 的 MPIA4020V2-2R2-R 电感器、根据其数据表、该电感器具有3.8A 电流额定值和5.5A 电流饱和。 这是稳压器的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    布局未显示接地连接。 您可能会尝试将所有接地短路。 我建议您严格遵循布局设计的数据表。

    此致、
    Tanvee