This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3485:LM3485

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756349/webench-tools-lm3485-lm3485

器件型号:LM3485

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 Webench 的帮助下、我设计了一个基于 LM3485MM/NOPB 进行转换的降压直流/直流转换器
-输入 直流20V - 25V
输出:12V、电流为2.5A
直流/直流转换器制造完成后、不会受到短路保护。
建议使用 Webench  
-Radj = 82.5k Ω
- Rsense = 20m Ω
实际上、我应该将 Radj 减小到15kOhm、以使直流/直流免受短路的影响。 Radj 的这一新值与数据表一致、但与 Webench 建议不一致。
我应该怎么做? 什么是正确的 Radj 值?
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天使

    请遵循数据表中所述的建议。 数据表几乎总是比 WEBENCH 更可靠、因为它的制作非常精确、可以解释器件的详细信息。 WEBENCH 更适合系统设计和应用。 我们将研究这种差异。 感谢您的关注。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sam。

    我将了解这种差异的解决方法。

    此致。