This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:不能在-40度范围内启动

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755727/tps56637-cannot-start-up-in--40-degree

器件型号:TPS56637

尊敬的专家:

我的客户在低环境温度条件下使用 TPS56637。 有些电路板无法在-40度内启动、即使它们将电路板从试验箱中取出并等待温度恢复正常。

他们还在我们的 EVM 上对此进行了测试、但同样的问题也可能 会重复出现。 您以前听说过此问题吗?

收到 EVM 后、我将检查此问题。 在收到之前、我想获取您的反馈。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben,

    我正在研究此主题,,并将在星期一给您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    我们将在明天使用 EVM 进行测试并为您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    将关闭此线程、因为 Milo 已与您脱机连接。