This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:输入56 VDC

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756354/lm5022-input-56-vdc

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP11047

您好!

我正在评估文件中建议的解决方案:

tidrdz3.pdf

PMP11047_REVA.SchDoc

我的 COSTAINT 是18 - 56 VDC 的输入电压、而不是文件中显示的应用所建议的18 - 48 VDC 的输入电压。

我的问题是、如果我可以 使用此原理图、最大输入电压为56VDC、而不是48VDC。

谢谢你。

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    唯一的问题是组件额定电压。 幸运的是、PMP11047采用100V MOSFET 和输入电容器、它将毫无问题地支持56VDC。 我认为18V-48V 的范围适合特定的用例、但本参考设计不限于48Vdc。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    此致
    Maurizio Porro