请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A 向 PL455A 的 FAULT_SYS 0x60 (96)系统故障寄存器发送查询后、我从 PL455A 寄存器收到了一个连续四(4)个字节的应答:0x00、0x80、0x01、0xA0。
如何以正确的方式解码接收到的响应? 如果我向其发送此命令:0x81、0x00、0x60、0x00、+CRC、PL455A 不应仅发送一个字节?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
向 PL455A 的 FAULT_SYS 0x60 (96)系统故障寄存器发送查询后、我从 PL455A 寄存器收到了一个连续四(4)个字节的应答:0x00、0x80、0x01、0xA0。
如何以正确的方式解码接收到的响应? 如果我向其发送此命令:0x81、0x00、0x60、0x00、+CRC、PL455A 不应仅发送一个字节?