This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:TPS65263-Q1和 TPS65263-1Q1之间的差异

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-1Q1, TPS65263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755964/tps65263-q1-difference-between-tps65263-q1-and-tps65263-1q1

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65263-1Q1

大家好、

您能否帮助分享 TPS65263-Q1和 TPS65263-1Q1之间的差异?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    一个区别是轻负载条件下的默认行为。 TPS65263-Q1为 PSM、而 TPS65263-1Q1为 FCCM。 两个器件都支持通过 I2C 更改模式。
    如果存在更多差异、请稍后让我为您进行检查。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、

    查找我的输入。

    轻负载条件下的默认行为。 TPS65263-Q1为 PSM、而 TPS65263-1Q1为 FCCM

    请参阅数据表表表5"VOUT1_COM:Buck1命令寄存器字段说明" (表6和表7中的相同差异)

    对于 TPS65263-Q1:

    0:在轻负载下启用降压1 PSM 运行;
    1:  在轻负载下以强制降压1 FCCM 模式运行

    对于 TPS65263-1Q1:

    0:在 轻负载下启用降压1 FCCM 运行;
    1: 在轻负载下以强制降压1 PSM 模式运行

    其他器件与这两个器件相同。