This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:关于 TPS56637

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753994/tps56637-about-tps56637

器件型号:TPS56637

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS566637。

因此、需要以下文档。

有人有这个吗?

・重量

・MSL

・回流条件

此致、

Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    MSL:2级
    回流条件:标准回流条件。 无特殊要求。
    重量:检查后给出答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yurie、

    请查看以下信息:

    MSL/回流焊等级:LEVEL2-260CG

    器件总质量(mg):19.5793

    此外、还可以通过以下链接找到介绍 MSL 等级和回流焊曲线的应用手册: http://www.ti.com/lit/an/spraby1/spraby1.pdf

    谢谢。

    此致、

    Bruce

    MSL 等级和回流焊曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bruce

    请允许我向您提出问题。

    是否可以使用焊铁进行返工?

    我认为、只要我查看封装、这似乎是不可能的。

    如果可能、您还能告诉我焊接峰值加热温度(°C)和焊接峰值加热时间(秒)吗?

    此致、

    Yurie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yurie、
    由于 MSL 2级限制、如果您使用焊铁返工、可能会有风险。 但是、如果您只对多个电路板进行返工、则风险很低。