This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:"Layout"数据表部分:PG 和 SS 引脚被交换

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756362/tps563210a-error-in-layout-section-of-datasheet-pg-and-ss-pins-are-swapped

器件型号:TPS563210A

数据表中题为"布局示例"的图10.2显示了 PG 和 SS 引脚的错误位置:它们从数据表中其他位置显示的位置进行交换。  希望数据表的其余部分是正确的、因为这就是我构建封装的方式!

此致、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    感谢您指出此拼写错误。 将更新数据表。