主题中讨论的其他器件: LM5069
大家好、
我为 电机控制器开发了热插拔控制器 PCB 、并使用 LM5060提供 UVP、OVP 和过流保护、尤其是 用于限制 启动期间的浪涌电流。 因此、我使用 了数据表图41中的电路示例。我的电路 如下所示。 对于计算、我使用了 TI 设计工具修订版 C
目标:
- 最大输出电流:30A
- 输入电压范围为27V 至57V
- 启动期间受控的浪涌电流
MOSFET 的技术数据 IPB030N08N3
- U_DS = 80V
- RDS = 3m Ω
- Idmax = 150A
在第一次运行时、我没有将负载连接到电路。 一切都好。 LM5060 正确控制 MOSFET 栅极。 UVP 和 OVP 也起作用。
在图中、您可以看到裸片栅极至 GND 以及输出电压 U_zk。 用于控制浪涌电流的栅极与 GND 之间的电容值为 100nF (我的电路中为 C6)
对于所有图片:绿色-栅极至 GND、黄色-输出电压 V_zk、蓝色-输出电流
现在我的问题是:
每次我连接一个负载时(在本例中、我首先使用1000uF 电容器对其进行测试)。 控制器停止工作。 它尝试加载电容器、但在启动时间延迟后停止(在我的情况下大约为400ms)。 我记录了输出电压和栅极至 GND 电压的电压。 请参见下面的。 输出电压 未升高
然后、我将电容器 C6替换为较小的电容器 C6 (大约30nF、稍后为10nF) 、以增加浪涌电流。 因此、控制器能够加载电容器、但需要 很长的时间 (大约5s)。比启动延迟时间长。 因此、我想 第一次使用电机控制 器测试电路、但遗憾的是、它根本不起作用。 无电压上升。 下图显示了1000 μ F 电容器负载期间的输出电压和输出电流。
在使用电机控制器进行测试期间、我记录了下图。
在我用较小的电容器 C6 (大约5nF)第二次更换电容器 C6后、LM5060会被损坏。 在我看来、MOSFET 栅极的控制存在问题、但我不知道如何解决问题。 您是否看到任何错误或 可以帮助我?
感谢您的回答
此致
Patrick