This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:检查稳压器 LM2596的接线图

Guru**** 2626485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756281/lm2596-check-the-wiring-diagram-of-the-voltage-regulator-lm2596

器件型号:LM2596

您好!

我正在开发一个电压稳压器电路来为我的控制器供电。 我选择了德州仪器 LM2596作为基础。

技术详细信息:
输入:+12V
输出:+5V
输出电流:2.5 - 3A

我的连接图:

作为电容器、我将在安装过程中使用电解槽。
680uF 35V
330uF 35V
33uH 电感器- lcsc.com/.../Power-Inductors_Guangdong-Fenghua-Advanced-Tech-MS127-330MT_C143226.html

我采纳了数据表中的建议。 请评估组件和接线图。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我建议在输入端添加一个陶瓷电容器。 22 μ F 应该是好的。 680uF 电解电容器将具有较大的 ESR、这将在转换器每次消耗瞬态电流时(每次"OUT"切换为高电平)导致较大的压降。 陶瓷将负责处理这种高频成分。

    如果您将 FB 直接连接到 VOUT 且需要5V 输出电压、请确保您订购的是5V 版本、而不是可调版本。

    电感器的额定电流为3A。 确保这对于您的2.5-3A 系统而言是足够的裕度。

    除此之外、它看起来很好。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    我对22uF 电容器的原理图进行了调整。 电感器的输出电流为负值。

    感谢您的帮助!!!