This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:DLY1和 DLY2引脚设置、如果不需要延迟时间

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756157/tps65150-q1-dly1-and-dly2-pin-setting-if-no-delay-time-required

器件型号:TPS65150-Q1

大家好、

我的客户有一个新面板、要求 AVDD/VGH/VGL 同时上电、因此没有请求延迟时间。

您能不能帮助建议我们应该如何处理 TPS65150-Q1的 DLY1和 DLY2引脚?

它是否必须需要一个电容(如1pF)、或者我们是否可以将其短接至 GND 或使用一些合适的电阻值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年12月19日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、

    为了最大限度地减小 AVDD/VGL/VGH 启动之间的延迟、应将 DLY1和 DLY2引脚保持未连接状态。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    您是不是说将 DLY1和 DLY2悬空?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rocson、

    让我们将它们连接到电容器的封装、而不要安装它们。 因此、基本而言、悬空时可选择放置1pF 等小值电容器。 但我相信我们不需要安装电容器、因为浮动引脚将具有一个很小的寄生电容、该电容将很快充电以提供最小延迟。

    此致、
    辽卡特