This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:输出电容的最大值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756352/tps568215-maximum-value-of-output-capacitor

器件型号:TPS568215

您好!

μF 表5、Cout (最大值)为500 μ V。
μF、放置在远离 IC 的总旁路电容器将超过500 μ F。
有问题吗? 我 μF 保持500 μ F 或更低的总电流、包括该旁路电容器吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!  

    如果电容器远离 IC、则放置超过500uF 的电容器是没有问题的。   

    IC 附近的输出电容器应小于500uF。  

    BRS、  

    Edwin。