This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:PFM 模式

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756433/lmr33620-pfm-mode

器件型号:LMR33620

我需要更好地了解决定 LMR33620C 何时进入 PFM 模式的因素。 例如、峰值电感器电流是否必须在上 FET 导通时间期间穿越阈值以使其保持在 PWM 模式? 其他一些峰值电流模式稳压器会这样做。  

我提出的原因是、如果我在不同的负载设置期间使用 Webench 来查看 Ops 值、当电感器电流降至零以下时、似乎会报告 PFM 模式(二极管仿真模式)。  然而、我使用 PSpice 瞬态模型运行的一些仿真我可以看到、在负载电流高于会导致负电感电流的情况下、开关节点波形处于 PFM 模式、如果我减小电感值、则会保持更长的 PWM 模式。 由于 Webench 不支持该器件的电路仿真器、我认为它可能无法准确捕获 PFM 模式。

我还没有实际的硬件来检查这一点、因此验证模型对于设置目标电感器值非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    这是 我制作的有关 LMR33620模式转换的视频。 这是发生的情况。

    SW 变为高电平、直到 IL 斜升至 I_PEAK _MIN (数据表中 LMR33620为0.65A)。

    IL 达到 I_PEAK _MIN、SW 变为低电平。 IL 斜降至0A。

    IL 达到0A、两个 FET 都关断。 SW 为高 z 然后、转换器等待根据 FB 上感测到的 VOUT 再次切换。

    输出电流将等于该波形的平均值。 为了满足负载需求(因此脉冲频率调制)、这些脉冲会根据需要频繁发生

    只要您在 PFM 中:

    a:脉冲频率小于部件的正常工作频率(C 版本为2.1MHz)-否则、您处于固定频率的不连续导通模式。

      和

    B.两个 FET 都关断时存在一些非零时间(IL 为零安培、不计算振铃)、也可以看到 IOUT 必须小于 I_PEAK_MIN/2 (这是脉冲波形变为三角波形时)

    请告诉我是否有不清楚的事情。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    这正是我想要知道的。 感谢您提供的信息和视频。 抱歉、我没有注意到数据表中的 I_PEAK _MIN 规格。