This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:旁路操作附加电路和原理图审阅

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756260/lm5122-q1-bypass-operation-extra-circuit-and-schematic-review

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5022

你(们)好

     在 slyt707文档中、该文档指出、当您使用 lm5122升压和旁路模式时、您需要额外的旁路电路、如下面所示。 额外的电路是什么? 数据表仅提到输出  电压应至少为9V 且低泄漏自举二极管。 要使用自动旁路模式、还需要做什么?

我的输入为5~36V、输出为10V、15A。 标称电压为12V。 因此、在大多数情况下、它将在旁路模式下工作。 请帮助查看以下原理图并提供建议。 非常感谢!

刘利奥。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huanhuan、

    感谢您关注 LM5022或 LM5122。 如果您希望使用 FET 旁路整流器二极管、则可能需要额外的电路、LM5022就是这种情况、但 LM5122不是这样。 如果 VIN 高于您所需的 VOUT、则 LM5022或 LM5122将不会切换。 对于 LM5122、SYNC FET 将导通。 但是、对于 LM5022、它是非同步升压转换器、使用二极管整流器、并且可能会有损耗。 一种简单的方法是在与整流器二极管并联的情况下添加一个 PFET、您可以通过将栅极下拉至 GND 来开启 PFET、从而在升压未切换时绕过整流器二极管。 您也可以使用 NFET、但您需要额外的驱动程序、比驱动 PFET 更复杂。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao:

    因此、对于 LM5122、我只需要将其设计为正常的升压转换器、当 VIN 高于 Vout 时、它将自动通过。 我是对的吗?  

    谢谢!