This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:电流限制

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TIDA-00909, LMG1205, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755841/lmg5200-current-limitation

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: TIDA-00909LMG1205LMG1210

TIDA-00909使用最大电流为10A 的 LMG5200。  并联两个 LMG5200s 以提供20A 是否合理?  LMG5200的特性是否使其在并联时能够均等共享电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以并联两个 LMG5200。 但是、由于参数变化、我不建议您使用两个电流为20A、因为当没有裕度时、一个功率级上的电流可能超过10A。 考虑到电流共享不平衡、我建议您留有一定的裕度。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 LMG5200限制为10A、是否有具有更高电流额定值的类似 GaN 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMG5200是我们唯一将 GaN FET 和驱动器集成在一起的集成式功率级。 但是、我建议您查看 EPC GaN FET、它们提供广泛的电压/电流额定值。 您可以将其与 TI 的 GaN 驱动器配对、例如 LMG1210或 LMG1205。  

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    谢谢、此致、