This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:EN 变为低电平时 Vout 如何变为低电平

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61089, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756124/tps61089-how-to-vout-goes-low-when-en-goes-low

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:TPS61178TPS22810

您好!

我们正在评估 TPS61089EVM。 当 EN 变为低电平时、Vout 为 Vin - 0.6V。 我认为这是由高侧 MOSFET 体二极管导致的。 当 EN 为低电平时、我们需要 Vout = 0V。

在本例中、当 EN 为低电平时、我们应该如何处理 Vout = 0V?

当 EN 为低电平时、是否有任何器件 Vout = 0V?

VIN= 5V、Vout = 12V Iout = 0.5A。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生你(们)好

    你是对的!  这是因为体二极管。

    您可以选择 TPS61178。

    或者、您仍然可以使用 TPS61089、但需要在高侧添加额外的 FET。 请参阅 SLVA299A。 e2e.ti.com/.../4466.Input-to-Output-Isolation-for-the-TPS61170.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen San、
    感谢您的回答。 使用 PMOS 时、我们需要选择 PMOS 在 VOUT - VIN 电压下可以关闭。
    有 TPS22810负载开关。 阻断 VIN 到 Vout 路径是否正常?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    负载开关 TPS22810可以阻止 Vin 和 Vo。