This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:复位输出始终为低电平

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756155/tps3823-reset-output-is-always-low

器件型号:TPS3823

您好,

我看到 TPS3823的复位输出有问题。 一些客户返回维修的设备,复位输出保持低电平。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    如需更多信息、请阅读数据表中的第8.3.4节看门狗计时器(WDI)部分。 TPS3823器件具有锁存特性、可在复位故障条件下、当 WDI 引脚仍在转换(高电平到低电平脉冲)时、使输出保持锁存至逻辑低电平。 当电压故障或看门狗故障导致复位且 WDI 管脚仍在接收脉冲时、就会发生这种情况。 这会导致输出锁存并保持逻辑低电平。 如果这是不可取的、您可以使用 TPS3823A、因为 A 版本没有锁存功能、也可以使用9.2.2节"复位事件期间去耦 WDI "中所示的外部 FET、通过使用外部 FET 断开锁存功能。

    如果您有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复、我会尝试一下。