This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:充电电流过低

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755797/bq24630-charge-current-too-low

器件型号:BQ24630

您好!

我有一个基于数据表第25页的设计。  

目标电池为 6s LiFePO4 19.2V、15Ah

输入电源为24V、2.5A 直流电源。

我将 ISET1设置为0.3V、因此充电电流约为1.5A、将 ISET2设置为0.3V、将 ACSET 设置为0.5V、因此最大电流为2.5A

TS 连接到一个固定的10K 电阻器以进行测试。

电感为8.2uH。

当我连接所有设备时、STAT1打开、STAT2关闭、这意味着正在进行充电。

但是、充电电流仅为70mA、而不是1.5A、我进一步将 ISET1增大到最大 VREF (3.3V)、我只能获得大约600~800mA 的最大充电电流。

VFB 设置为1.6V~1.7V、当 VFB 大于1.8V 时、充电将停止。

我确认这不是电池问题、因为我将 BQ24630 EVM 板连接到电池、我可以获得3A 充电电流。

请看一下我的原理图、感谢您的帮助。 如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次检查了我的设计、对所有布线都使用自动路由器。 这可能是原因。

    我将手动路由所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kangmin、

    ACSET 被编程为什么? 我无法从您的原理图中看到这一点。 它看起来是浮动的、但应该有一个电阻分压器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    它连接到手动控制的电位器。

    请参见下面的。  

    我将 ACSET 设置为0.5V、将 ISET1设置为0.3V、将 ISET2设置为0.3V。

    此致、

    Kangmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这个电路看起来也不错。

    请告诉我手动路由是否可以解决您的问题。


    此致、
    Joel H