This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:充当 USB 充电器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755734/bq24074-role-as-usb-charger

器件型号:BQ24074

你(们)好

当 bq24074用作 USB 充电器时、是否可以使用它而不考虑 USB 连接器规格(例如 USB-Type-C)?

它不需要符合 USB Type-C 标准的系统。  

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ24074可选择在100mA 或500mA 输入电流限制或 ISET 电阻器设置的更高电流限制下运行。 这由 EN1/EN2引脚设置、并将在另一个器件的控制下、请参阅数据表的图30。 与 USB 2/3或 USB Type C 的协商将由另一个器件管理、然后该器件将配置 BQ24074。
    请注意、此系列中的器件是线性充电器、与 LDO 类似、功耗将随输入电压的增加而增加。 在5V 输入下、单元的工作效果最佳。 C 型可提供更高的输入电压、BQ24074 OVP 限制为10.2V、但较高电压下的热升将较高、最好是5V 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    感谢你的答复。

    即使连接器是 USB Type-C、客户也只需要5V/1A 作为电源 不需要超过5V。

    关于电流、ISET 可由电阻器设置为1A。

    要将任何 USB 电源(USB2.0、3.0、Type-C)与 bq24074搭配使用、是否必须使用控制器来管理协商?

    或者、如果协商未得到管理、是否可以使用 USB 电源?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    需要一个控制器来管理协商、才能获得1A。