This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17571Q2:如何使用3.3V 信号驱动负载开关的栅极控制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17571Q2, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756020/csd17571q2-how-to-drive-gate-control-of-load-switch-with-3-3v-signal

器件型号:CSD17571Q2
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245

当用作19V/4A 负载开关时、是否有一个简单电路来驱动诸如 CSD17571Q2的 N 通道 NexFET 的栅极控制?

开/关控制信号是 SN74AVC16T245缓冲器的3.3V 输出。 19V 是电路板上的最高电压。

还是使用 P 沟道 FET 更简单?

谢谢、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    感谢您提出问题。 如果您将 CSD17571Q2等 N 沟道 FET 用作高侧负载开关、则需要将栅极驱动至至少比输入电压大4.5V。 由于19V 是电路板上的最高可用电压、因此您需要生成~24V 偏置电压以充分驱动 FET。 这可以使用升压转换器或电荷泵来实现。 或者、您可以使用低侧负载开关并直接从缓冲器的3.3V 输出驱动。 在这种情况下、您需要选择额定 RDS (on)为3VGS 的 FET。

    P 沟道 FET 是另一种选择、当然、它更易于驱动。 您需要小心使用这种方法、因为您可以在输入电压的初始应用中获得流经器件的电流、直到栅极电压达到 Vin。

    您的要求是什么? 有许多 TI 负载开关、电子保险丝和热插拔控制器可用于此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。

    在进一步研究了设计选项之后、我决定使用 p 沟道选项更容易。

    尽管我没有想到上电时的初始电流。 开关电源轨为+12V 和-12V 稳压器供电。 它们甚至在开始上电之前都有阈值、因此我认为这是可以的。 在构建电路后、我必须检查上电序列和行为。

    下面显示了我要介绍的通用 P 沟道设计。

    我在最大负载为4A 的情况下切换19V 电压。

    我找不到能够满足某些要求的 TI FET。

    谢谢、

    Roger Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Roger 的更新。 我们的 P 沟道器件相当有限、我也看不到任何可以满足您要求的器件。