This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:PGOOD 灌电流能力

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756032/lm5155-q1-pgood-sink-capability

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

请告诉我 PGOOD 灌电流的能力。

您好 、支持 TEAN、

 在 LM5155数据表的最大额定值中、有以下关于 VPGOOD>VBIAS 条件的注释。

"(3)当 VPGOOD>VBIAS 时,最大电流吸收能力限制为1mA。"

如果是"VPGOOD < VBIAS"、  PGOOD 引脚是否具有任何 不同  的最大灌 电流限制?

这个多少钱?  (我知道 数据表中建议使用10kohm 作为最小上拉电阻器。)

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Somero-San

    我将发送电子邮件以跟进您的其他请求。

    此致、

    EL