This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850 -看门狗计时器/丢失脉冲检测器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, TPS3430, SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755526/tps3850-tps3850---watch-dog-timer-missing-pulse-detector

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件: TPS3430SN74LVC2G07

你(们)好

我需要一个缺失的脉冲检测器/看门狗输出,输入为0VDC 或5VDC 或在超出设定频率的输入脉冲时,该输出将为低电平(0V)。 只有当输入脉冲处于特定的设定频率时、输出才会为高电平。


下面是所需输出的图片

我已经测试了 TPS3850监控看门狗电路、并在 每个趋势周期(312ms)下实现了输出切换。 我不想在每个 Trst 周期切换、我希望输出在输入超出边界时间时始终处于低电平(超出我使用 CWD 设置的频率范围、设置0和 SET1)。

请推荐符合上述要求的合适 IC。

谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R.Sivasuryan,

    您似乎不需要电压监控? 在用户复位系统以释放锁存的输出之前、您似乎希望输出"锁存"并在发生故障时保持逻辑低电平。 如果是这种情况、我认为 TPS3430是最佳选择。 该器件与 TPS3850类似、但没有电压监控功能。 此外、您还可以使用外部缓冲器来创建锁存功能、如本技术手册中所述:
    www.ti.com/.../snva837.pdf

    如果您需要其他帮助或有更多问题、请告诉我。 照片未上传、因此请随时将其或任何其他敏感信息直接发送到我的电子邮件:michaeldesando@ti.com

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     感谢您的宝贵建议。 但我更喜欢 TPS3850相同的芯片中同时使用电压监控电路和看门狗计时器。 如果我如应用手册中所示连接缓冲器、TPS3850是否会像您之前提到的那样工作(锁存看门狗输出)?

    提前感谢

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您需要带看门狗的锁存电压监控器、请使用 TPS3850。 如果您需要针对任一故障条件(电压故障或看门狗故障)的单个输出、您还可以将/RESET 输出与/WDO 输出绑定在一起。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      感谢您的建议。 连接时、带缓冲器(SN74LVC2G07)的 TPS3850的 TRST 时间为28ms、但我在 CRST 引脚中连接了0.1uF 电容器。 对于0.1uF 电容器、TRST 时间典型值应为322mS。

    此外、即使我提供了 WDI 有效输入(50Hz)、我观察到的 WDO 也会锁存到零电压。 我的配置如下

    1. SET0 =低电平

    2. Set1 =高电平

    3. CWD =无连接

    上述配置的有效输入为45Hz 至454Hz。

    请建议您对 TPS3850配置和设置进行任何必要的操作。 请提供有关 TPS3850的任何应用手册、以锁存 WDO 输出(如果有)。

    谢谢、此致、

    R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    TPS3430WDRCR 器件是否符合 RoHS? 该部件是否处于活动状态,并将在未来7年内可用?


    谢谢、此致、
    R.Sivasuryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R.Sivasuryan,

    是的、TPS3430符合 RoHS 标准、虽然我们无法保证器件的寿命、但只要器件继续存在需求、我们就看不到停止 TPS3430生产的任何可预见的原因。 请使用"资质审核摘要"链接检查任何 TI 器件的合规性。

    www.ti.com/.../home

    只需键入 TI 器件型号即可查看资质认证摘要。

    当锁存器件时、CRST 上的电容器应该非常小(5nF 或更小、不小于200pF)、以防止锁存和取消锁存时电容器引起额外的延迟。 请遵循技术手册:
    www.ti.com/.../snva837.pdf

    本文档提供了创建简单锁存看门狗计时器的详细信息。 为了移除锁存器、需要通过开路将缓冲器从 CRST 引脚上断开。 或者需要移除 VDD 电源并重新上电以重新启动器件。

    请通读技术手册、如果有任何问题或您需要其他支持、请告知我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Michael 的宝贵支持。