This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:组件选择

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756286/lm3409hv-component-selection

器件型号:LM3409HV

您好!

我正在设计一个用于2个运行点的 LED 驱动器:

输入电压:48V

VOUT;LED 电流; LED 导通时间(@30Hz)

28V      4A          10毫秒

32伏      8A           5毫秒

使用 Vadj 进行调光、使用 UVLO 进行 PWM

我有几个问题:

  1. 如何选择 fsw? 我没有电路板尺寸或成本限制  
  2. LED 纹波电流-如果我选择了0.8A (根据数据表)纹波、该纹波对于8A 而言是可以的、对于4A 而言是可以的、那么我可以使用更低的纹波电流吗?
  3. 我是否需要输出电容器?
  4. 是否存在 EMI 注意事项?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    1) 1)选择开关频率有多种原因、EMI 可能是其中之一、元件尺寸、对 PWM 频率的干扰、效率和成本以及其他原因。 PWM 干扰不应成为问题、因为您使用的是30Hz。 在您的电流电平下、您可能会发现电感器的物理尺寸可能会限制您的低端范围。 创建设计时、我要做的是在 Mathcad 或电子表格中准备我需要的公式。 通过这种方法、您可以轻松地更改运行条件、从而按照您希望的方式调整您的设计。

    2) 2)您可以具有更低的纹波电流或更高的纹波电流、具体取决于您的需求。 同样、您的 PWM 频率非常低、因此调光时对电流纹波的干扰非常小。 如果您没有输出电容器、电流纹波也将是光纹波、LED 将看到纹波的峰值电流。 您将发现、如果您设计的纹波更小、电感器将变得更大。 这就是最好使用电子表格进行计算的原因、您可以快速更改设计。

    3) 3)您不需要输出电容器。 您可能希望输出电容器使 LED 电流纹波小得多。 如果您使用一个或多个电容器、请确保电容器能够处理纹波电流。

    4) 4)如果您需要通过 EMI、则需要考虑一些注意事项。 较高的开关频率将具有较高的 EMI 含量。 在较低的开关频率下减慢开关波形也更容易、而不会损失太多的效率。 如果您要制作一款符合 EMI 标准的产品、则必须了解需要满足哪些条件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的回复。
    我已经制作了一个电子表格,这就是我提出问题的原因。 如果对开关频率的限制是组件尺寸大于200-400kHz、应该是可以的吗? 在数据表中、它指出较低的频率更高效。
    2.我不能在 LED 上提供高纹波电流、因为我已经对 LED 施加了过大的应力、所以我必须使用输出电容。
    3.您能帮您选择输出电容器吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    200-400 KHz 可以正常工作、您将看到电感器在计算时会变成什么样子。 较低的开关频率往往更高效。

    输出电容的计算需要 LED 负载的动态阻抗。 "阻抗"是运行点处 V-I 曲线的斜率乘以串联 LED 的数量/除以并联灯串的数量。 需要这样才能确定输出电容器的值。 基本上、您需要查看 LED 数据表 Vf 与 I 曲线、并获得工作电流的近似斜率。 电流增加时、阻抗会下降。 另一种方法是进行粗略计算并进行测量。

    此致、