This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTVR-78Mv3的替代产品

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756369/alternative-to-rtvr-78mv3

主题中讨论的其他器件:LMR33620

大家好、团队、

在我的一位客户中、我找到了以下器件:RTVR-78Mv3、DS 如下所示

LED 驱动器提供的电源电压已在+24V 进行滤波、最高可达+30V、因为输出电流需要500mA。 我们的经济目标非常严格;我正在考虑采用短路保护的降压、而不是隔离式降压、这不需要太多的外部组件。

请帮帮我。 你有什么建议吗?

提前感谢。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、

    查看 LMR33620。 这是一款非常小且价格低廉的降压转换器。 它可以处理高达36V 的输入电压和2AOUT (为您的设计提供良好的裕度)、并且可以在2.1MHz 下运行、这意味着更小的 L、CIN 和 COUT。 它具有针对短路情况的逐周期电流限制和断续模式。 该器件已经过优化、可减小解决方案尺寸。

    Sam