This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:Sony US18650VTC6的 CEDV 计算器参数

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756279/bq78350-cedv-calculator-parameters-for-sony-us18650vtc6

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

根据 SLUUB45B、我正在尝试对通过 BQ78350-R1监控的4S3P 电池组执行 CEDV 计算。 在配置文件中、我必须选择 ChemType、以及应该选择哪种化学类型。 在 BqStudio 中的化学更新工具中、US18650VTC6的化学成分被识别为 NiCMn (碳)。

感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    这是正确的选择。 有时描述可能会有点混乱、但该 ChemID 适用于 Sony US18650VTC6电池单元:  

    由于这是 CEDV 监测计、ChemID 仅用于在加电或复位时对电池充电状态和剩余电量进行初始估算。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 CEDV 计算生成数据时、GPC Packager 中的 LiCoO2 (1)是否正确选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。