This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895消耗的太阳能电池相对较高、

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754522/bq25895-bq25895-consumed-solar-cells-was-relatively-high

器件型号:BQ25895

你好。
     在测试过程中、我们发现当 BQ25895被输入到太阳能电池板时、当 BQ25895的输入功率较低时、25895的电流有时高达1.xmA。 如图所示为 BQ25895的输入波形。 我想问、在这种状态下、什么会导致过多的电池电流消耗、以及如何合理地避免这种消耗。 感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../290af326d50dae4523975ff0bf28d815.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您为 BQ25895使用外部电源、情况如何?
    从您的波形来看、输入太阳能似乎正在被挤压。
    您的电池电压和输入电流、VINDPM 和充电电流设置是什么?
    您在测试期间是否有任何系统负载?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。