This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:连接充电器后、需要看到什么才能打开充电 FET?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756306/bq78350-r1-when-a-charger-is-connected-what-needs-to-be-seen-to-turn-the-charge-fet-on

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ76930

您好!

我有一个将 BQ78350-R1与 BQ76930配对的设计、我将修改该设计以将高侧 FET 与 BQ76200配合使用。  当连接充电器时、什么实际上会打开充电 FET?  在较旧的设计中、我已经看到"PACK"引脚处理了这个问题、但在这个新设计中看不到这个问题。  我知道、如果电池组处于关断模式、您需要通过 TS1引脚"引导"、但如果电池组刚好处于 EOD、 则需要发生什么情况才能重新开启 FET?

我在数据表上看到了负载检测功能、但这似乎是放电功能、对吧?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    充电 FET 可能由于多种不同的原因而关闭。 一个很好的开始位置是 FET 选项 数据闪存寄存器(TRM 的第2.6.2节)。 在默认设置下、当存在有效充电终止时、CHG FET 在睡眠期间因过热而关闭。 您还可以查看第3章、了解是否启用了任何保护功能并将其配置为关闭充电 FET。 PRES 引脚也可配置为控制 FET -第6章对此进行了说明。 最好检查 SafetyStatus()寄存器位以查看是否存在任何可能禁用 FET 的条件。 最后、请参阅第5章、了解预充电和快速充电设置是否与观察到的行为相关。

    此致、

    Matt