This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88599Q5DC:OrCAD 的符号封装

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754014/csd88599q5dc-symbol-footprint-for-orcad

器件型号:CSD88599Q5DC

尊敬的

这是 NIDEC Corp.的 LEBA

我得到了 TAKIGASAKI Isao 的支持。

我可以向您提出两个  与 CSD88599Q5DC 的 DMM0022A 封装相关的问题。

1) 1)我已经从 TAKIGASAKI 获取了 CSD88599Q5DC_DMM_22.BXL 文件、并使用 UltraLibrarion 导出到 Cadence Allegro 工具17.2。

通过*。bat 文件、我可以制作绘图文件和相关文件;但没有符号文件。

我尝试通过 Orcad PCB Editor 生成符号文件并得到错误。

创建符号已启动。

警告(SPMHA1-301):存在创建符号 DRC 错误。 
重复的引脚编号 V 
警告(SPMHA1-298):创建重复的符号引脚编号。 

错误(SPMHA1-291):已中止创建符号。 

 可以帮助我验证此错误吗?

2) 2)第二个问题是该器件中实际使用的引脚总共为7个引脚(GL、NC、PGND、VIN、GH、 SH、VSW)。

但是、从图中我们可以看到有超过26个引脚。 我想会有"额外引脚"的警告。

如何在工程图文件中定义引脚编号以解决此问题?

此致。

LEBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leba、
    感谢您提出问题。 我正在与支持我们 CAD 工具的建模工程师进行核对、以查看他是否可以回答您的问题并解决创建 OrCAD 符号时出现的错误。 我将在收到回复后立即向您更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leba、
    我没有忘记你。 我正在与我们的 CAD 工具工程师合作、以便在第二天左右的时间为您解答问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leba、

    我从 CAD 工程师处得到了以下答复:错误消息在所有器件中都很常见、可以忽略。 我们能够生成符号文件(附于16.2和17.2版本)。

    如果您有任何其他 questions.e2e.ti.com/.../Allegro.zip、请告诉我