This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:参考引脚#39;s 电压额定值、用于比较器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756159/tl431-ref-pin-s-voltage-rating-using-for-a-comparator

器件型号:TL431


尊敬的所有人:

如果我们问 TL431、您会介意吗?

我们的客户希望了解 TL431中的 REF 引脚。

对于下图(数据表第22页的图25)、是否可以向 REF 引脚施加15V 电压?

如果不可能、我们应该怎么做?

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、

于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TL431上的 REF 引脚无法处理15V 电压。 在图25中、我们添加了一个串联电阻器、该电阻器将获取2.5V 与 Vin 电压之间的电压差、因此 REF 引脚不会经历高电压。

    您需要调整电阻器 Rin 的大小、以便(Vin - Vref)/Rin 小于10mA。 我建议保持低于100uA 或更低的电流、以获得一定的裕度。

    这是因为 REF 引脚绝对最大值是使用电流限制来指定的。 如果 REF 引脚违反10mA 电流、器件可能会损坏。 如果引脚上的电压高于~3V、REF 引脚将超出绝对最大值。 如果没有任何串联/限流电阻器/分压器、则可能违反此规定。 所有"431"类器件都是如此。

    -Marcoo