This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:QOD 电阻器额定功率

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756198/tps22810-qod-resister-power-rating

器件型号:TPS22810

您好!

当 QOD 速度由外部电阻器控制时、如何确定电阻器额定功率?

它的持续时间很短、但峰值功率可能很大。 如果有如何设计它的指南/、那将会很有帮助

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    感谢您与 E2E 联系!

    计算取决于为外部 QOD 选择的值。 将外部 QOD 和内部 QOD 相加后、您可以通过执行 P = I^2 * R 来找到通过电阻器消耗的功率

    例如、如果输出电压为12V、则有一个300Ω Ω 的外部 QOD 电阻、并且正在使用 DBV 封装、那么进入 QOD 引脚的总电流为:

    QOD 电流= VOUT /(外部 QOD +内部 QOD)

    QOD 电流= 12V/(300Ω+ 265Ω μ A)

    QOD 电流= 21.2mA

    然后、通过电阻器的功率计算如下:

    功率= IQOD^2 *外部 QOD

    功率= 21.2mA ^2 * 300

    谢谢、

    黄亚瑟