This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCC21520:UCC21520在 OUTA 和 OUTB 引脚上提供-5、1V 电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753905/compiler-ucc21520-ucc21520-gives--5-1-v-on-outa-and-outb-pins

器件型号:UCC21520

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

我遇到了 UCC21520驱动程序问题。 在 OUT 引脚上:OUTA 和 OUTB 始终为-5V。 驱动器正在关闭晶体管。 禁用引脚被设定为低电平。

我的剪切:

器件参数:

PWM 信号来自 Arduino Uno、U=5V、f=24kHz 。 我已经在芯片的主引脚上测量了该信号、看起来不错。

问题出在哪呢? 可以帮帮我吗?

参数
Wartość μ A
 
 
 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将与您合作解决此问题。 如何实现 VDDA 和 VSSA 之间连接的25V 电源?

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    感谢您的耐心等待。

    您能否确认 CA3两端的电压(作为完整性检查)? 您能探测 VDDA 和 VSSA 吗?

    此外、VDDA 的开关电流由 Qg * Fsw (24kHz)给出。 您能否指定您正在使用的 MOSFET 以确定栅极电荷? 我提出的原因是要确保添加到驱动器静态电流的开关电流处于驱动器偏置二极管的电流能力的可接受范围内。

    此外、您可能已经了解了这一点、但必须确保 VDD 和 VSSA 引脚之间的本地旁路电容器放置在非常靠近引脚的位置、以便驱动器正常运行。

    提前感谢您提供更多详细信息。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我们一段时间没有收到您的消息、我将关闭此主题、因此假设您已解决了该问题。 如果是、请在论坛上与其他人分享解决方案以从中学习。

    如果您仍有问题、请告知我们、我们将乐于帮助您找到问题的解决方案。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou