This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS54340BQDDARQ1和 TPS561201DDCR 的辐射发射数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TPS54340, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/752035/tps5430-radiation-emission-data-of-tps54340bqddarq1-and-tps561201ddcr

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件: TPS54340TPS561201

大家好、我们在产品中使用了两个直流/直流转换器、辐射测试失败。 您能否检查随附的故障数据、并查看是否来自上述两个稳压器。

我们已使用经过 UL/CE 认证的 SMPS 模块将交流电转换为直流电(15V),并将直流电馈送到这两个稳压器以生成4.5V 和3.3V 电压。

我们还有板载第三个无线电模块、该模块也经过 FCC 认证。

可在 email.e2e.ti.com/.../RE-problem.docx 上按需共享 Sch 和布局

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库纳尔

    我不认为这是由 TPS5430引起的。 TPS5430的工作频率固定为500kHz、但您会看到峰值具有31MHz 的视在基波。 谐波可能在该频带中、但不会出现您所看到的形状(31/62/93MHz 的小峰值、123MHz 的大峰值、500kHz 的倍数没有其他峰值)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam
    我们在此设计中使用的其他稳压器 TPS561201DDCR 的情况如何。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的系统中没有任何运行频率为31 MHz 的设备。 但我们的微控制器使用了8MHz 晶体,并使用内部 PLL 将其乘以4,使8 X 4= 32MHz。 123MHz 可以是这种情况的第4个谐波、但从未听说过即使是谐波也会导致任何问题、任何建议都可能对此有所帮助。
    Thnaks
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 TPS54340、而不是 TPS5430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库纳尔

    我认为 TPS561201也不会导致这种情况、因为它以580kHz 的频率运行。 TPS54340意味着您可以更改开关频率并查看其对结果的影响。 尝试更改 RT 并查看它是否会产生显著的差异。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam

    除了 SMPS 和 TPS54340外、我们已经禁用了所有板载组件、但 TPS54340输出上的虚拟负载为1A。我们具有相同的噪声级别和峰值、 这表明 SMPS 或 TPS54340发出此噪声、如果您可以向我发送您的电子邮件、以便我可以发送我的 sch 和布局以供您查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库纳尔

    我通过私人邮件共享了我的电子邮件。

    您是否一次只使用一个导通器进行了测试? 您是否尝试更改 TPS54340的频率并查看新结果?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库纳尔

    感谢您的耐心等待。 我们将继续通过电子邮件进行讨论、当我们有解决方案时、我将回圈。

    Sam