This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24158:电池稳压电压和最大电池稳压电压的值可以#39;t 超过4.2V?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24153A, BQ24158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756227/bq24158-the-value-of-the-battery-regulation-voltage-and-maximum-battery-regulation-voltage-can-t-exceed-4-2v

器件型号:BQ24158
主题中讨论的其他器件:BQ24153A

我尝试使用 bq24158为锂离子电池充电、Vfloat = 4.4V。 当我尝试通过 GUI 工具 BQ24153A_9 EVM 修改寄存器数据时、我设置 电池稳压电压= 4.4V、 最大电池稳压电压= 4.42V、将数据写入 bq24158、 读取、 电池稳压电压和 最大电池稳压电压的读取值 分别为4.2V 和4.2V、而不是4.4V 和4.42V。 如果我尝试用其他值(不是950mA)写入最大充电电流值、那么我读取它时、它是950mA、未更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 CSOUT 上的电压上升到2V 以上(即通过输入电压或电池连接加电)后、I2C 必须首先写入以更改安全限制寄存器(最大电池稳压和最大充电电流)。 如果主机在上电后写入任何其他寄存器、这些寄存器将被锁定。