This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:启动选择

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756131/lm73605-q1-cboot-selection

器件型号:LM73605-Q1

大家好、

只需检查 Cboot 可以是0.1uf 还是1uf、因为数据表建议使用0.47uf。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设、

    1uF 即可。 0.1uF 可能不会正常。 以下是注意事项:

    电容减小(使用0.1uF 而不是0.47uF)意味着电容器保持较少的电荷、这意味着当它尝试打开高侧 FET 时、它可能会放电更多。 下降太多意味着 FET 不会像强导通那样强、从而导致更多 RDS_ON 损耗和整体效率降低。 如果引导电压下降到足够低的水平、则您将点击引导 UVLO、器件将停止工作。

    增大电容通常是可以的。 我能想到的唯一考虑因素是、它可能会延迟启动、因为它需要更多的充电时间。 但这适用于与极小的软启动电容耦合的非常大的 Cboot 值。 我怀疑1uF 会接近本港。

    Sam