This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:TSET 绝对最大额定值

Guru**** 2814305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755319/ucc28061-tset-absolute-maximum-ratings

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28063

你(们)好

UCC28061的最大额定电压是多少? 内部上拉的电压是多少?

最恰当的考虑

 T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishi

    TSET 只应在它和 AGND 之间连接一个电阻器。 建议将电阻保持在66.5kΩ Ω 至400kΩ Ω 之间。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    感谢你的答复。
    客户希望知道 TSET 的最大额定值。
    TSET 是否有最大额定值?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishi

    TSET 的最大额定值是从其连接到 ANGD 的电阻、即400kΩ Ω。

    在 UCC28063内部、TSET 引脚通常生成2.7V 电压。 不应向 TSET 施加外部电压或电容、假设该引脚上只有一个电阻器、则设计内部电路。

    此致、
    Eric