This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:有关开路负载检测的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756181/tps2h160-q1-question-about-open-load-detection

器件型号:TPS2H160-Q1

降级器、

如数据表的表2下的屏幕截图所示、开路负载检测需要外部上拉电阻器。

并且 STX 或 FAULT 引脚上不报告开路负载检测、并且微控制器必须设置 SEL 引脚来检测通道开路负载故障....

我的问题是、版本 A (不带 SEL 引脚)如何在不带 SEL 引脚的情况下实现开路负载检测。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有电流感测监控功能的版本 B 只有一 个用于故障报告 CS 引脚的输出。

    版本 A 有 2个状态引脚。 每个状态引脚 STX 报告相应通道上的故障。 当检测到开路负载时、STX 引脚变为低电平。  无需使用版本 A 的 SEL

    此致